This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:针对振荡器频率的 RT

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678749/uc2842-rt-for-oscillator-frequency

器件型号:UC2842

大家好、

UC2842数据表 kΩ 了 kΩ 的5kΩ 电阻值范围在5k Ω 和100k Ω 之间、我的客户想知道如果他将一个电阻值放置在 Ω 以下会怎么样? fosc=1.72/(RRT*CCT)的方程式是否仍然有效?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我有两个意见:
    使用较低的 Rt 值将导致从 Vref 馈入 CT 的电流高得多、这将增加死区时间、因为电容器需要更长的时间     放电。 客户对此有何想法。
    2.数据表中的方程式在移出建议区域时不会保持、因为图形是非线性的。 随附   的是建议区域之外的图(fosc vs Rt)。
    UCx84x 的振荡器允许以500kHz 的频率运行。
    我能不能问、在考虑振荡器最大值的情况下、他们决定向前移动 Rt 和 CT 的值是多少。

    此致、

    区域