This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26620-23EVM:TPS2662 EVM 问题和电流限制操作问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26620-23EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678118/tps26620-23evm-tps2662-evm-question-and-current-limit-operation-question

器件型号:TPS26620-23EVM

大家好、电源路径!

我有一个 TPS26620-23EVM。 第一个问题是:EVM 上有哪个 IC? 用户指南似乎指示了 TPS26620和 TPS26622。 但这两种器件都不可用- IC 不会"闭锁"、而是-我认为 TPS26623 (自动重试)是(至少其中一个)。  

芯片上的标记为:

PD00

758

A05k

 

第二个问题:我有一个5V 电源和一个施加了150mA 电流限制的11欧姆负载电阻器。 IC 似乎没有闭锁或自动重试... 它似乎保持开启状态、并将电流限制在编程的水平。 为什么?

一个奇数(孔?) 在数据表的第6页中、对于电流限制测试规格、输入电压至输出电平的规格小于2.6V。 在我的 EVM 测试中、Vin-Vout 为3.35V... 那么、在这种情况下、我希望 IC 做什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我们将检查并尽快回复您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    TPS26620-23EVM 装配了 TPS26621和 TPS26623、两者均为自动量程型号。
    EVM 用户指南中的原理图将从 TPS26620更新为 TPS26621、TPS26622更新为 TPS26623。

    电流限制将运行500ms、此后输出将关闭、并在器件根据热关断迟滞冷却后重试。
    您是否可以尝试等待很长时间以查看自动量程行为。

    此致、
    Kari。