This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:LM5030的 SS 引脚

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678263/lm5030-ss-pin-of-lm5030

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件: LM25037


亲爱的、大家好

客户正在考虑使用 LM5030。
请告诉我使用 COMP PIN 时的软启动。
如果从 COMP 引脚输入外部误差放大器输出、器件的软启动功能是否与 SS 引脚一起工作?
与 LM25037一样、它是否可以降低 COMP 的电压输入、使其不超过 SS 引脚的电压?

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami Michino、应配置外部误差信号放大器、使其只能下拉 COMP 引脚。 在 COMP 引脚与放大器输出之间放置一个二极管应该可以实现这一点。 内部5kR 电阻器应上拉 COMP 引脚、以确保二极管在正常运行时始终正向偏置。 在 SS 期间、COMP 引脚可在内部下拉以提供软启动功能。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Joe-San、

    感谢您的回答。
    我能否理解它如下?

    LM5030的内部电路将 COMP 引脚电压下拉至低于 SS 引脚电压。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami-San、

    我的理解是、您应执行以下操作:

    1) 1)将 VFB 引脚拉至 GND。 这将强制内部误差放大器提供高输出。 这由一个内部5kR 上拉电阻器提供。

    2) 2)将外部误差放大器连接到二极管的阴极。 将该二极管的阳极连接到 COMP 引脚。 这允许外部放大器下拉 COMP 引脚、但不会将其向上推。 当外部误差放大器由于内部5kR 上拉电阻器的作用而上升时、COMP 引脚将上升。

    3) 3)现在内部 SS 电路可以在启动时下拉 COMP 引脚。

    正确的方法是、SS 电路将在启动时下拉 COMP 引脚。 为此、您的外部误差信号放大器必须只能从 COMP 引脚拉出电流。 它一定不能将电流推入 COMP 引脚、否则 SS 电路将无法工作。

    我希望大家现在都清楚了。

    谢谢、Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joe-San、

    感谢您的支持。

    我知道您需要使用开漏型运算放大器连接到 COMP 引脚。
    客户想要了解的是 SS 引脚的输入如何在 COMP 引脚上工作。
    因此、我要求您确认以下理解是否正确。

    LM5030的内部电路将 COMP 引脚电压下拉至低于 SS 引脚电压。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masami-San、
    正确的方法是、SS 电路将在启动时下拉 COMP 引脚。 它将跟随 SS 引脚电压上升、直到受到内部或外部误差放大器限制或达到最大 COMP 电压。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Joe-San、

    感谢您的回答。
    我会回应客户。

    谢谢、Masami M.