This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:最小分流稳压器灌电流

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678031/tlc5973-minimum-shunt-regulator-sink-current

器件型号:TLC5973

您好!

我在设计中使用了6个串联 LED、VSUPPLY (VLed)为24V。

2。 在数据表中、Rvcc 必须为 Rmin=1.3kΩ Ω、Rmax=1.6kΩ Ω。 和

我  在设计中分别使用了 Rvcc=1.5kΩ Ω 和 Rvcc=3.3kΩ Ω。  对于这些值、我 的测量值为:

Rvcc = 1.5kΩ Ω:                                    Rvcc = 3.3kΩ Ω:       

VRVcc = 17.29V                                   VRcc = 17.36V

IRvcc=11.5mA                                     IRvcc=5.26mA

PRVcc = 0、2W                                    PRVcc = 0.09W

温度 IC = 112°C                  温度 IC = 95°C  

由于 IC 在1.5kΩ(11.5mA)时会变热、我想使用 3.3kΩ(5.26mA)。

在表6.3中、建议 的并联稳压器灌电流最大值为20mA、但没有最小值。

 

我可以使用3.3kΩ(5.26mA)吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不建议使用超出9.2.3.2中公式2计算得出的值的值。

    但您可以在该条件下测试 Vcc、以查看 Vcc 是否满足要求。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您有更多问题、您可以直接回复此主题、它将再次打开。

    如果您认为这有帮助、请单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与我们的设计团队进行了核对、请勿使用3.3kΩ。

    从数据表6.5中可以看到、ICC 可能会高于5.26mA。

    因此、如果您使用3.3kΩ Ω、Vcc 可能无法保持在5.9V。

    请告诉我这是否会影响您的问题。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth