This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1B:如何使用 BQstudio 执行学习周期?

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720461/bq27441evm-g1b-how-to-do-learning-cycle-using-bqstudio

器件型号:BQ27441EVM-G1B
主题中讨论的其他器件:EV2400

你好

当我使用 BQ27441EVM、已连接电池、EVM、EV2400时, SOC 显示为0%,即使我配置了设计容量、设计能量、端子电压、锥形图;

用户指南说: “当配置了额定电池容量时,电量监测计会在终端设备运行期间自动开始了解真正的电池容量和电阻曲线。 这意味着、当用户对电池进行充电和放电时、精度会自动进行优化。 如果需要、系统设计人员可以在生产前执行简单的一天优化周期、以确定最佳设置
电量监测计。 使用 bq27441EVM 进行此细化非常简单、但也可以使用实际的系统。 确定后、这些优化参数可包含在上述配置更新中、无需额外开销。 这种预优化的黄金文件使终端用户能够在开箱后体验更高的初始精度、而无需等待监测计在运行期间学习。

那么,这似乎需要对电池进行充电和放电? 以及如何实现? 以及如何在生产前执行简单的一天优化周期、如导出黄金文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Fandy
    我对我们的另一篇与这篇相同的文章作出了回应。
    谢谢
    Onyx