This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:DAC 驱动反馈的偏置问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406, TPS92515, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720508/lm3406-biasing-issues-with-dac-driven-feedback

器件型号:LM3406
主题中讨论的其他器件: TPS92515TPS92513

团队、

我的客户在驱动 LM3406时遇到问题。 我们使用它来控制 LED。 我们通过电阻分压器控制 FB 电压、以提高和降低 LED 的亮度。

我们不能使用 PWM b/c LED 正在点亮摄像头的物体、我们也不能冒险使快门速度导致 LED 信号失真。 因此、我们将使用 PWM 引脚关闭电源。  

控制电路是 DAC、放大器和电阻分压器、可在0-1A 范围内进行控制。 当我们关断器件时、如果控制电路的任何残余电压高于零、那么它似乎会使 LM3406中的某些内容饱和、因此开启 LED 的唯一方法是通过 LED 驱动0.8A 或更高电流。 任何小于该值的值、LM3406都不会驱动 LED。

在监控 CS 引脚的事件期间、我们看到该驱动器越来越低。 他们观察到 CS 电压低至40mV、标称值应为200mV。

一旦他们克服了这种饱和条件、LED 就会亮起、并且能够按预期从1安培降至大约10mA。  

您是否对导致饱和的原因有任何意见、以及有关如何解决这一问题的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carolus、

    LM3406是一款恒定导通时间器件、使用 Vin 和 Vout 来设置开关频率。 它实际上用于 CCM 模式。 如果输出已放电、则可能无法获得非常大的吨脉冲、因为它的计算公式为:TON = 1 x 10-11 x RON x (VO/VIN)。 我不确定这是不是在发生什么、因为该器件并不是真正用于模拟 DIM。 也许使用 TPS92515或 TPS92513会更好?

    此致、