This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720364/lm3478-lm3478

器件型号:LM3478

您好!

我在  隔离型反激式转换器配置中使用 LM3478-IC。 在此过程中、我已将补偿引脚连接到5V 的 Zenar 和光电隔离器。 请参阅随附的文档以供参考。  

我想知道 LM3478 IC 的 Comp 引脚的最大耐受电压是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在设计中考虑使用 LM3478。

    数据表未提供额定电压、因为它仅用于输出引脚而不是输入引脚。 也就是说、它不用于向引脚馈入电流。 但是、由于您具有100K 的电流、此外部上拉电阻不应损坏 IC。

    更实用、更推荐的方法是完全删除齐纳二极管和 R154。 与许多其他 PWM 控制器不同、LM3478的 COMP 是 GM 放大器或电流源的输出。 它将单独上拉 COMP 引脚、 无需 R154。

    谢谢、
    Youhao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GOWRISANKAR、

    COMP 引脚不应超过数据表中指定的 COMP 引脚钳位电压。 该值为2.4V。

    谢谢、

    Garrett