This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:适用于非隔离式旧电感器解决方案的参考设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677974/ucc28910-reference-design-for-the-case-of-non-isolated-used-inductor-solution

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件:UCC28911

我在寻找采用非隔离式和二手电感器解决方案的 UCC28910或 UCC28911参考设计。

但我没有找到这些设计、包括 Webench 和其他 TI Web 工具。

如果这些参考设计或设计工具有路线图、请告诉我。

请求规格如下、

・Vin:85VAC~253Vac

・μ V 输出电压:5.3V (或5V)

・μ V 输出电流:0.3A

・非隔离式、不使用开关变压器

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    感谢您关注 TI 的解决方案。

    我在我们的数据库中找到了类似的设计、您唯一需要修改的是输出电压。

    如果您仍有任何问题、请随时告诉我。

    此致

    Kevin

    e2e.ti.com/.../PMP8583_5F00_Rev_5F00_B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin - San

    感谢您的快速回复。

    我希望参考设计包括电感器、而不是电感器。
    是否有任何更新计划?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satosi-San:

    很抱歉、您的建议不正确。

    我在我们的数据库中找到了这个。

    如果您仍有任何问题、请 随时告诉我。

    此致

    Kevin

    e2e.ti.com/.../PMP21384-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin - San

    感谢您提供宝贵的信息。

    此致、
    Satoshi