This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:针对-7V 电源创建的器件建议

Guru**** 2766505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, LM27761, TPS63700, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719234/tps63700-part-recommendation-for--7v-supply-creation

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件:TPS63710LM27761TPS65131

尊敬的直流/直流团队:

我正在寻找一个客户解决方案的建议、其中包含我们的一个器件。  实际上、它们将具有+5V 电源轨、需要创建另一个-5V 至-10V 的电源轨。  最大电流输出不应超过500mA。  尺寸是一个主要问题。

我的第一个观察结果是 TPS63700和 TPS63710。   此外、还提到了 LM27761、但其输出范围有限、电流输出能力较低。   

是否还有其他可能很有趣的部分要推广?

如果您还想了解更多有关该机会的信息、请随时通过电子邮件与我联系。

谢谢!

Paul

直流/ DAC 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TPS63700 输出电流被限制在0.36A、而 TPS63710输出电压被限制在-5.5V

    或者、您可以考虑使用分离轨转换器 TPS65131的负极侧、但请查看 数据表 第6页的图4中的输出电流能力。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    此参考设计可根据您的描述进行调整: www.ti.com/.../TIDA-01423