This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:TPS2590与 TPS25910

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590, TPS25910, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678558/tps25910-tps2590-vs-tps25910

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件:TPS2590TPS2595

你(们)好

TPS25910相对于 TPS2590的主要优势是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    感谢您的联系! 请告诉我您的系统要求和用例、以建议最合适的器件。

    这两款器件都是过流保护器、但过载响应的功能有所不同。
    TPS25910会限制过流事件的输出电流、因为 TPS2590器件可提供断路器功能、并允许在 CT 引脚设置的故障间隔内对负载进行瞬态过载。
    TPS2590提供可选的锁存和重试选项、而 TPS25910是自动重试器件
    TPS25910通过提供输出电压 dVdT 控制选项来提供对该门的访问。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    答案。
    我刚才询问了 TPS2590的报价,并得到了迁移到 TPS25910的请求......
    它们是 P2P 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    两者具有相同的封装和引脚数、但不兼容 P2P。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其用于 GPS 电源开关和电流限制、我附加了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    感谢您提供原理图。 如果可能会更改原理图、请查看我们新发布的器件 TPS2595。
    TPS2595提供更好的电流限制性能、尺寸为2mm×2mm

    此致、
    Rakesh