This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:TPS71701的输出电压 isn#39;t RIGHT。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718862/tps717-the-output-voltage-of-tps71701-isn-t-right

器件型号:TPS717

大家好、

我的客户使用 TPS71701生成1.8V 电压、但发现无负载时的输出为2.3V、负载为200 Ω 时的输出为1.8V。 您可以帮助检查原理图和原因吗? 谢谢。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    刚刚查看了原理图、R1和 R2之比应为您提供1.8V 输出。 您能否让您的客户检查他们是否有一些弱上拉电阻、从而使电压轨达到2.3V? LDO 本身应将电压调节为1.8V。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    自从我们通过电子邮件开始沟通以来、我将关闭该主题。

    谢谢、
    Jason Song