This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I'm 正在寻找一些简单有效的升压转换器

Guru**** 2753835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678581/i-m-looking-for-some-simple-and-effective-step-up-converter

主题中讨论的其他器件:LM27762TPS61230A

尊敬的 TI 社区:
今天、我正在寻找一些非昂贵的升压转换器、该转换器能够从单节锂离子/锂聚合物电池(3.7V 18650或等效电池)提供5.2-5.5V 的电压。
当它有效并且能够提供大于1A 的电流时(1.5A 或2A 将足够完美)、这将是完美的。

解决方案尺寸并不重要、SMD 外壳也是如此(我也可以焊接 WSON-10封装)。

这些升压转换器的输出将由和 LDO 进行调节、因此在这种情况下、我不会寻求最佳纹波性能或噪声。
由于 LDO 的原因、我确实需要使用5.2-5.5V 等不常见的电压 (在某些情况下、需要使用来自 LDO 的5V 输出)、并且我真的希望在我的设计中使用具有+/-5V 的 LM27762、这在使用典型18650电池供电时是不可能的 (最多为4.2V)。

您是否会为我提供满足我需求的良好解决方案?
PCB 将是两层电路板、底部是连续的接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    升压转换器 TPS61230A 非常适合您的应用。