This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:是否使用了 TPS6591133备用电池?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677851/tps65911-tps6591133-backup-battery-used

器件型号:TPS65911

大家好。  

在 TPS6591133上使用 RTC。

它使用 Panasonic CR2032 / 3V 纽扣电池。

该电路由以下部分组成。

是否可以按如下所示应用电路?

我可以使用 Panasonic CR2032 / 3V 部件吗?

谢谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到电路。
    TPS6591133 BAT +连接到引脚 D7、BAT-连接到 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。 同时、如果您可以连接原理图并提供电池的最小/最大电压、它可以帮助我们更好地了解您的要求。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要附加图像、您可以单击 E2E 编辑器中的"Insert/Edit Media"选项。

    根据您的说明、这似乎适用于 VBACKUP 引脚。 VBACKUP 需要大于数据表中指定为1.9V 至2.2V 的 VBNPR。 因此、只要您的纽扣电池高于此电压、TPS65911器件就能够保持备份状态。 根据您的电池容量和电流、您应该能够确定放电到此级别所需的时间、并确定系统是否可以接受。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您对问题的答复。

    作为 TPS6591133电池电路连接。 连接电池是否正确、如下所示?

      我要附加一个图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、看起来是正确的。 纽扣电池应仅为 VBACKUP 引脚供电。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl

    感谢您的回答。