This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002D:单节电池配置

Guru**** 2508305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678286/bq2002d-single-cell-configuration

器件型号:BQ2002D

你(们)好

我们(客户之外)将使用此器件、并采用单节电池配置。

(我之前已经过过账)

https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/p/668982/2496285#2496285

那么我还有另一个问题。 在单节电池配置下、BAT 电压始终低于2V。 (电阻器仅为 RB1。 RB2已删除。)

1、我认为序列流如下(蓝色和粉色路径?)。 但是、我们担心条件始终小于2V、以便操作以粉色路径循环。

您是否认为即使电池电压为 alwasy <2V、也会在"关闭"状态下停止运行。

2.在单节电池配置下是否有任何建议的充电电流?

  因为如果充电电流很小、我们担心它无法使用小电流进行正确检测。 如果超过0.5°C、应该可以吗?  

 

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamanoto-San

    蓝色路径将是正常充电、然后充电完成并关闭。

    粉色路径表示电池电压高于2V、以及它将如何退出此关闭状态并进入充电状态。

    关于充电电流的建议--BQ2002D/T 正在寻找电池温度的增加来表示充电完成,Δ T /Δ t。 如果充电电流减少,温度的增加不会很明显,可能会丢失。  请参阅电池制造商关于最小充电电流和终端的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill-San,您好!

    感谢您的及时回复。

    >粉色路径是指电池电压高于2V,以及它将如何退出此关闭状态并进入充电状态。

    因此,粉色路径在本例中不相关。 因为电池电压永远不会超过2V。 我的理解是否正确?

    关于充电电流,我理解。 我建议客户咨询电池制造商。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamanoto-San

    因此,粉色路径在本例中不相关。 因为电池电压永远不会超过2V。 我的理解是否正确? --是的

    关于充电电流,我理解。 我建议客户咨询电池制造商。 --是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill-San,您好!

    感谢您一如既往地及时回复。
    我明白了。

    此致、
    本志本