请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59731 主题中讨论的其他器件: TLC5973
您好!
我只需要一个简单的代码示例即可实现单个 TLC59731。
正如我所理解的、我只需要通过 SPI 发送字节:
void SET_RGB_LEed (signed INT8 RED、signed INT8 GREEN、signed INT8 BLUE) { SPI_WRITE (0x3a);// init SPI_WRITE (RED);// RED SPI_WRITE (GREEN);// green SPI_WRITE (blue);// blue }
但是、这实际上是可以通过某种方式工作的:当我从计数器中连续写入值到 RGB 值时、LED 有时会亮起和熄灭。
但我无法进行任何控制。
那么、什么缺失或错误呢?