This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:有关比例式和同步启动序列的问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720080/tps54020-question-about-ratiometric-and-simultaneous-startup-sequence

器件型号:TPS54020

我想使用 CPLD 为 tps54020器件上电。同样 、请澄清以下连接是否有效。

1)将 PWRGOOD 信号连接到 CPLD、以便 CPLD 能够感测输出

2)驱动 TPS54020器件直接从 CPLD 启用、而无需使用任何电阻分压器电路。

3) 3)在 ss 引脚上连接软启动电容器。该引脚上需要进行的其他任何特殊注意事项??

请说明 是否需要对任何其他引脚进行额外的注意。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gayatri、

    我们明天会有人来看看这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gayatri、

    请查看我对您以下问题的评论。

    1)将 PWRGOOD 信号连接到 CPLD、以便 CPLD 能够感测输出
    我在这里看不到任何问题。 PWRGD 引脚是一个开漏输出、因此请确保有一个上拉电阻器连接到另一个电压源、并确保上拉电压处于 TPS54020 PWRGD 引脚和 CPLD 的绝对最大额定值范围内。

    2)驱动 TPS54020器件直接从 CPLD 启用、而无需使用任何电阻分压器电路。
    我在这里看不到任何问题。 只需确保 CPLD 具有足够的下拉强度、以便在需要时将 EN 保持在低电平。 当 TPS54020被禁用时、EN 引脚将输出一个典型值为1.15uA 的电流、而当 TPS54020被启用时、它将输出一个值为3.3uA 的电流。 同时确保强制进入 TPS54020 EN 引脚的电压不超过绝对最大额定值。

    3) 3)在 ss 引脚上连接软启动电容器。该引脚上需要进行的其他任何特殊注意事项??
    SS 引脚上所需的只是 SS 电容接地以设置所需的 SS 时间。 您在这里有具体问题吗?

    此致、
    Anthony