This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:PWM 调光@ SLVA471

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677884/tps61169-pwm-dimming-slva471

器件型号:TPS61169

你(们)好

我的客户有问题、我很着急、想发表意见。

请与我合作。

客户可以观看此材料并设计电路。

从本应用手册中可以看出、波形是在两种条件下测得的。

1.R2= 1kΩ Ω     2.r2= 500Ω Ω
R1= 3.9kΩ Ω     R1= 3.9kΩ Ω
Rflter=8 Ω Rflter=3.9kΩ  3.9kΩ Ω
Cflter=2.2uF  Cflter=2.2uF
Rset= 2.2Ω Ω Rset= 2.2Ω Ω

PWM=Duty10%(3.3V⇔0V)

请参阅随附的波形。

e2e.ti.com/.../TPS61169.pdf

1.1kΩ 当 r1=k Ω 时、电流波形的上升斜率被延迟。
因此、电流会小于原始占空比10%。
是这样吗?

2.500Ω 当 R2=2 Ω 时、它与预期的波形匹配
由 TI 提供应用手册? @ SLVA471。
※客户担心电流峰值。(@170mA)

kΩ 客户希望仅降低轻负载(占空比10%)的电流、我们计划使用 R2 = 1 μ A。
kΩ R2 = 1k Ω、您需要检查是否有问题。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、
    感谢您与我们联系! 该器件的应用工程师本周已结束、我们将在下星期一(日本时间)审核您的数据并提供反馈。 谢谢!

    - Sheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、
    虽然我没有手头上的测试板、但我认为波形应该是正确的。 请不要忘记在输出端添加齐纳二极管以防止过压。