This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:直流升压#39;s 输出短路保护。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61253A, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676777/tps61322-dc-boost-s-output-short-protect

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TPS61099TPS61253ATPS61230A

你(们)好

我的客户将新的升压 P/N tps613222A 用于5V 输出、输出是两个 Cooper 引脚(请参阅图片)、尺寸非常小。  

考虑到安全性和 可靠性、客户要求必须对输出提供短路保护。 当客户对输出短路时、tps613222A 将损坏。  客户不接受添加 NMOS 或 TVS。

你有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎需要一个具有输出短路保护功能的升压转换器。 您希望向我分享什么是 Vin、Vo、IO 范围、库仑? 以便我可以向您推荐一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.7V 输入电压、5V 输出电压/0.5~1A 输出短路保护、静态电流约为5uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认最大输出电流? 0.5A 或1A? 高输出电流通常意味着高静态电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.5A 就足够了。 短路时、IC 不会损坏。

    就像 TPS61099一样、它具有接地短路保护功能。 因为客户不接受 TPS61099的封装和价格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61099可支持3.7V 输入电压、5V/500mA、具有极低的 IQ。

    TPS61253A 可支持3.7V 输入电压、5V/1A、  具有更高的 IQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鞑靼的价格是多少? 请将电子邮件发送给 Jasper 和我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    竞争对手:胜伟 SGM6603、人民币6mao、短时间内不会损坏。
    所以客户觉得价格是否低于1元、还可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将咨询营销团队。 卷/年是多少? 价格与使用情况有很大关系。 我将向您发送一封私人邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确定此器件支持短路保护、因为我在数据表中找不到此信息吗? 这意味着不保证短路保护。 我认为该器件不支持锂离子电池的500mA 输出电流、因为电池电压可能会降至3V。 该器件在500mA 时的效率不是很好。
    我建议将 TPS61230A 用于此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! Helen、Jasper。