This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:升压稳压器

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676934/lm2623-boost-regulator

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TPS61089

您好!

我们的要求是使用 1-1.5伏(500mA)输入生成10V (200mA-500mA)输出。  是否可以使用 LM2623生成此电压范围?

此致、

SHAMMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shammi、

    LM2623的开关峰值电流限制为2.85A (典型值)。 当 Vo 为10V@500mA 时、输入电流高于电流限制值。 并且 lm2623具有1.1V 启动电压。 我不明白为什么您说输入电流为500mA?

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    在数据表 中提到的建议工作电压 最小为3V。 这就是 我们提出 这一问题的原因。

    我们的要求 是输入;1.1-1.5V 和 输出;10V。 有可能吗?

    此致、

    SHAMMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shammi、

    VDD 是内部电路的电源、电压范围为3-5V。 10V 时的负载电流是多少?

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有输入电压1.1V-1.5V、需要生成10V。 这可以由该 IC 完成吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shammi、

    它取决于输出电流。 当负载电流很小并且不会触发电流限制时、它可以生成10V。 那么、我将向您询问输出的负载电流。
    在您的第一篇帖子中、您说输出电流为500mA、输入为1-1.5V (500mA)。 升压转换器输入电流将远高于输出电流。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、
    感谢您的回复、输出端的负载电流将高达750mA。

    此致、
    SHAMMI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、shammi、

    LM2623不适用。 Vo 为10V@0.75A、Vin 为1.1V、输入电流将高达8A。 此应用的用途是什么? 输入仅为一节1.5V 电池?

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    Solor Panel (6V 5W 输出)连接到 VIN、并且我们的 vo 要求是10V@至0.75A。

    此致、
    SHAMMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shammi、

    如果焊接面板输出电压为6V、则 LM2623能够生成10V @ 0.75A。 您是说焊接面板的最小电压为1.1V? 我不明白为什么您说输入范围是1.1-1.5V?

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    目前、我们在设计中使用了 TPS61089RNRR。 将太阳能电池板连接到电路板后、在阳光直射下、我们将获得5-5.8V 的电压、
    在低日光条件下、电压约为1.5v。

    此致、
    SHAMMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、shammi、

    TPS61089是一个不错的选择。 您的电路板上是否有外部3.3V 电压? 如果是、请使用外部3.3V 并将3.3V 连接到 VIN 引脚作为 IC 的电源。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shammi、

    TPS61089是一个不错的选择。 您能在电路板上找到另一个可连接到 VIN 引脚的3.3V 或5V 电源吗?

    此致、
    Zack