This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:使用6相时的纹波电流计算

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720178/lm5170-q1-ripple-current-calculation-when-working-with-6-phases

器件型号:LM5170-Q1

您好!

我正在使用 LM5170Q 计算器。

我想使用6个相位。

我选择要实现的纹波。 我得到的结果是、我添加的相数越多、我所需的每个相位电感器就越大。

使用活相多相时、结果会发生相反的情况。

由于 存在闭合纹波消除、每个电感器的相位应该更小。

如何通过6个多相位接口计算获得3%纹波电流所需的电感? (即降压电流源)  

谢谢、

Mor。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morh、

    假设输出电流保持不变、增加电感值的相位越多、应越高。 这是因为每相的平均电流随着相位的增加而降低。 为了保持相同的纹波比和较小的平均电流、电感器必须更大。

    3%纹波电流规格只是相移的所有电感器电流之和。 可以将这些相加、然后可以从公式中得到电感。

    谢谢、

    Garrett