This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678457/tps61089-tps61089

器件型号:TPS61089

大家好、

在输入电压:3~5.5V,输出电压:12V 的条件下、您能告诉我61089的最大输出功率吗? 超过15W 是可以的???  如果没有、如何处理61088?  非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果布局良好、TPS61089在 Vin=3V 时只输出15W。