This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDR 终端稳压器的电流能力

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678477/current-capability-of-ddr-termination-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS51206

您好!

         我们计划在设计中使用 DDR 终端(VTT)稳压器、其中 USB 5V 作为输入电压。

我们的设计需要两个 DDR3/DDR3L 存储器(2 X 512MB)、其中 VTT 用于 地址(16位)和命令行(ODT 用于数据线路)。

您能告诉我如何计算 DDR 终端稳压器所需的电流(Iout)吗?

为我们的设计选择正确的稳压器会很有帮助。

谢谢、

UMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    Micron 具有用于计算总功率的 DDR 功率计算器。 功率预算应来自 DRAM 供应商和系统设计人员、而不是电源供应商。 但根据我的经验、1A 应该足以支持2x512MB。 您可以为此应用使用 TPS51200或 TPS51206。  

    此致、

    Weidong