This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用 LED 的直接显示控制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677482/bq34z100-g1-using-direct-display-control-of-leds

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

我们的装置包含两节串联的密封铅酸12VDC、0.8AH 电池(PS-1208WL)。  bq34z100-G1能否离线编程为在独立模式下运行而不使用处理器、从而直接显示 LED 控制、从而指示此电池组的剩余电量和运行状况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    是的、您可以使用适当的电路将 bq34z100-G1连接到堆栈的顶部和底部、并将其配置为 LED 显示屏始终亮起或仅在按下按钮时显示。 数据表的第7.3.13节提供了有关 LED 显示选项的更多详细信息。 要配置 bq34z100-G1、您需要使用 TI.com 上的 GPCCHEM 工具完成确定正确电池配置文件(化学 ID)的过程、然后执行"电池组"的学习周期、并在 DataFlash 中配置许多其他设置。 完成此过程后、可以提取最终的黄金 DataFlash 映像并将其编程到所有生产板中。 还建议校准每个生产电路板的电压测量值、因为您的分压器可能会有相当大的差异。