This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想向客户征求一些关于在我的电源设计中使用的最佳 TI 组件的建议。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720324/i-would-like-to-seek-some-recommendations-on-the-best-ti-components-to-use-in-my-power-supply-design-with-a-customer

主题中讨论的其他器件:LM5176LM5122

您好!

我想向客户征求一些关于在我的电源设计中使用的最佳 TI 组件的建议。

设计1:
输入要求:18-36V
输出要求:27V 7.4A 及以上(200W)
隔离要求:最好的方案是输入和输出是隔离的、但如果不是隔离的、则非隔离是可以的。

设计2:
输入要求:18-24V
输出要求:27V 11A 及以上(300W)
隔离要求:最好的方案是输入和输出是隔离的、 但如果不是隔离的、则非隔离是可以的。

谢谢、
Shuanglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuanglin、

    感谢您提出问题。 如果您正在寻找隔离式设计、请在 隔离式电源论坛上发帖。 TI 参考设计网站是查找设计的好地方。 应用参数可用于筛选各种设计。
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    设计1:
    对于非隔离式解决方案、LM5176将是最佳选择。

    设计2:
    看看 LM5122。 这些要求应该能够在两相设计中实现。 这是一种非隔离式设计。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett