This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410使用问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720194/lm3410-lm3410-using-problem

器件型号:LM3410

大家好、,

在我的设计中使用 LM3410时遇到了一些问题。

我的设计参数:

VIN=5V;

IIN=300mA;

ILEed = 2.5A;

VOUT=6.2V

我的原理图如下所示:

我的问题:

1不应将 R2和 R1连接到 FB 引脚? 1Ω Ω 或1KΩ?Ω

2 LED 电流?为1.5A,、但由于 Q1的电阻、电流值应小于 VFB/R4=1.27A,、不是 Ω

3当不需要 SEPIC 转换器时,可以删除器件?

和我的设计如下所示:

Q4:请指导我进行 N-mos 选择。由于 U20,的电阻、如何确保 LED 的电流高达2.5A?

Q5:)电容选择和输出电压设置,请指导我。闪存脉冲宽度为1ms,电荷泵电容的能量为1/2*C*U*U(=0.5*C*6.2*6.2 μ F

LED 闪光能量成本:2个 VF*ILEILE*T=2*3V*2.5mA*1ms=15mJ;电荷泵电容的容量不应小于780uF (不考虑能量损耗)。

问题6:是否有任何其他问题或建议?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1) R1和 R2应连接到 fb。 R1应为1千欧姆。
    2) 2)是的、Q1的 Rdson 与 R4串联。
    3) 3)如果您使用升压、则在连接电源时会出现较大的浪涌。 您可能需要在 L1两端放置一个旁路二极管来为 C2充电。
    4) 4)原始设计使用了 N 沟道器件型号 ZXMA3A14F、Q1和 Q2使用了6.5 m Ω 器件。 包括 Q1在内的电流感应电阻需要为0.205V/Rsense = 2.5A、Rsense Total = 0.082欧姆。 如果您有两个等于0.075欧姆的0.15欧姆电阻器、那么 MOSFET 在其标称工作温度下需要大约0.007欧姆、0.075欧姆+ 0.007欧姆= 0.082欧姆。
    5) 5)这是一个棘手的部分、请参阅下面的示例。 电容器中的能量为(1/2) CV^2、但 LED 不能使用其中的大部分能量。 只有当电压足够高时、它才能从电容器汲取电流。

    当 Q1闭合时、电容器上的电压需要能够提供几乎所有的电流。 当电流流向 LED 时、它将放电、这意味着 LM3410必须增加电流以保持2.5A 的稳压。 如果电容器放电过远、LM3410将无法提供所有电流。 这意味着您需要知道2.5A 和较低电流下 LED 的 Vf 是多少、以确定电容器的 Δ V。 请注意、R4是 LED 电压的一部分。 这将允许计算出电容器的值需要是多少。

    例如、如果 Vf 在2.5A 时为6.2V、在1.5A 时为5.7V、则电压启动和停止点为6.402V (6.2V + 0.205V)和5.823V (5.7V+0.123V)。 简单的近似值是2A (2.5A+1.5A)/2时放电。 对于1ms、I = C *(dv/dt)将为3、450 uF。 为了减小该值、可以将电阻与 LED 堆叠串联、但必须增加电压设置点。 添加串联电阻还可以更轻松地为 LED 堆叠选择正确的充电电压、因为 LED 上的 VF 可能会有所变化、尤其是随着温度的变化。

    此致、