请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410 大家好、,
在我的设计中使用 LM3410时遇到了一些问题。
我的设计参数:
VIN=5V;
IIN=300mA;
ILEed = 2.5A;
VOUT=6.2V
我的原理图如下所示:
我的问题:
1不应将 R2和 R1连接到 FB 引脚? 1Ω Ω 或1KΩ?Ω
2 LED 电流?为1.5A,、但由于 Q1的电阻、电流值应小于 VFB/R4=1.27A,、不是 Ω
3当不需要 SEPIC 转换器时,可以删除器件?
和我的设计如下所示:
Q4:请指导我进行 N-mos 选择。由于 U20,的电阻、如何确保 LED 的电流高达2.5A?
Q5:)电容选择和输出电压设置,请指导我。闪存脉冲宽度为1ms,电荷泵电容的能量为1/2*C*U*U(=0.5*C*6.2*6.2 μ F
LED 闪光能量成本:2个 VF*ILEILE*T=2*3V*2.5mA*1ms=15mJ;电荷泵电容的容量不应小于780uF (不考虑能量损耗)。
问题6:是否有任何其他问题或建议?非常感谢。