This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逆变器的增益是多少?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMS320F28069M, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677721/what-is-the-gain-of-inverter

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069McontrolSUITEMOTORWARE

大家好

我正在尝试使用 TMS320f28069M 和 DRV8301作为执行器模块来构建 FOC 算法。 电流环路的输出为 Vd 和 Vq、我使用防帕克和克拉克变换将其转换为三相电压。 现在、这些电压必须转换为占空比、即等效的 PWM 寄存器值。 我使用以下公式转换为占空比值。

Duty=(((VA/Vdc)+1)*PWM_REGISTER/2)…… [1]  

VA 是转换产生的电压。
VDC 是总线电压。
PWM 寄存器是为20kHz 计算得出的值   

 Duty=(((VA/Vdc/2)+1)*PWM_REGISTER/2)...[2]
在上面的两个方程中、哪一个是正确的?

逆变器的增益是多少? 有人能用公式解释一下。

谢谢你
Vigneshwar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 controlSUITE 或 motorWare 中提到了什么示例项目? 您使用的调制策略是什么? SPWM 还是 SVPWM?
    通常、我们对三相逆变器使用2级、因此对于 spwm 或 svpwm、50% PWM 占空比为零点。 有关 FOC 和 SVPWM 的更多详细说明、您可以下载 controlSUITE 并在文件夹中找到相关文档、如下所示。
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.3\~Docs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有提到任何示例文件。 我正在使用 SVPWM。 是的、50%占空比是零点、这就是我使用 PWM_Register/2的原因。

    谢谢你

    Vigneshwar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 根据系统中的 PWM 计数模式、调制技术和标度单位、很难确定哪个公式是正确的。 如果 PWM 计数模式为增/减模式、则公式1用于计算 SPWM 的 PWM 占空比。 增益或调制指数等于 Vref/(Vdc/2)时、Vref 为来自 FOC 的矢量电压。 您可以参阅应用手册(spra524、可在 TI 网站上找到)以了解有关 SVPWM 的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yanming 的回复。

    您能告诉我逆变器的增益是多少吗?如果您用公式进行解释、会更好。

    我在 PWM 中使用向上向下计数模式。 正如您所说的调制指数是 Vref/(Vdc/2),那么在等式中,我需要使用相同的值吗? 那么、公式1是如何正确的?

    调制技术和标度单位是什么意思? 如果您可以简单解释、我可以向您提供所需的信息。

    谢谢你

    Vigneshwar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我无法完全理解您提到的逆变器的增益、我之前的 FOC 项目中没有使用这一概念。 您可能会先查看参考文档、因为这些术语难以用几个词清楚地解释。 如果您再次有任何问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Yanming。
    您能回答我或她的两个问题吗?
    我听说过有人说逆变器的增益是 Vdc/2、我不明白这是怎么实现的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述、有关调制技术和标度单位的更多详细信息、请参阅 controlSUITE 中 FOC 示例项目的用户指南。 增益概念通常用于信号采样或功率放大器、我们不会将其用于电机的 FOC。
    调制技术包括 SPWM、SVPWM、DPWMIN、DPWMMAX……有许多 PWM 策略、您可能会在一些电机控制手册中找到非常详细的说明。
    标度单位表示电流、电压或速度的标度值等于1、用于将该标度值除以其他电流/电压/速度设置或反馈值。