This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481的反激式电路

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719433/lm3481-the-flyback-circuit-for-lm3481

器件型号:LM3481
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!  

    我正在尝试使用 LM3481设计反激式直流/直流转换器。 我已经使用了 TI 的计算器软件来实现 LM3481、并在输入电压为19V 至36V、输出电压为24V 时以 ltspice 的方式对电路进行了仿真。

 这在 ltspice 中非常有效、为了确认这一点、我还使用 计算器软件中获得的值在 ltspice 中仿真了12V 输出电路。  

请参阅下面24V 的电路和仿真

您能否检查一下、如果出现错误、请告知我?  

此外、我不确定在 Comp 和 VCC 引脚之间连接4.7K 是否正确、我刚刚从 LM3481 EVM 复制了它?

谢谢你。

此致

Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsin、

    请参阅 指南、 该指南介绍了如何将 LM3481设计为反激式器件。 我将仔细检查并查看电压基准和电阻器值是否正确设置输出电压。 这是一个常见的错误、因为一些基准电压为1.25V、一些基准电压为2.5V。

    4.7kOhm 电阻器很常见、只是用作上拉电阻器。  

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    感谢您的快速回复。

    TL431的电压基准为2.5V、我已进行了相对于2.5V 的计算。

    我在 vero 板上开发了该电路并进行了测试。

    我观察到输出电压持续上升。 这意味着反馈电路可能无法正常工作。
    此外、当我在输出端放置一个1k 欧姆电阻器时、它会在一段时间后烧毁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohsin、

    请尝试遵循应用手册中建议的补偿方法。

    您能否在同一个示波器图上发布输出电压上升、COMP 和开关节点电压的图片? 这将有助于调试该问题。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

       谢谢你。

        我已尝试遵循提供的应用手册、并开发了一个用于11V 输出的新电路。

    从应用手册中、我无法理解如何选择3KHz 交叉频率以及如何选择400Hz 作为零进行补偿。 此外、很难为我的设计生成波特图。 因此、我刚刚使用相同的波特图计算出、并在800Hz 时选择了零。 您能给我参考一些其他文档吗?

    现在、请在下面找到具有试验板实现的仿真结果和示波器示波器示波器捕获的电路。  

    我已将开关频率设置为416KHz。 工作台的示波器结果表明、IC 未生成416KHz 的开关频率。

    您能不能帮助我调试这个我犯了个错误的地方吗?

     

    谢谢你。

    此致

    Mohsin