This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于12V 至1.05V 12A 最大直流/直流降压转换器的建议

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403, LM27402, TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678419/recommendation-on-a-12v-to-1-05v-12a-max-dc-dc-buck-converter

主题中讨论的其他器件:LM27403LM27402TPS53319

大家好、我正在寻找一些有关直流降压转换器的建议、以便为 FPGA 器件提供1.05V 电压轨

输入电压12V

输出电压1.05V

最大电流12A

我希望将总尺寸保持在最低水平、同时也具有成本效益、因为它适用于低预算紧凑型 FPGA 器件。 由于我只有有限的硬件设计经验、因此设计/使用也很容易(我很贪婪)。

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    请考虑 LM27402或 LM27403。 这是一个控制器(外部 FET)。

    如果您正在寻找集成 FET、您可以考虑使用 TPS53319?

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您提供的信息! 我将对它们进行研究