This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:BQ25600

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25601, BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716794/bq25600d-bq25600

器件型号:BQ25600D
主题中讨论的其他器件:BQ25600BQ25601BQ25895

您好!

我们计划在电池供电的振动传感器之一中使用 BQ25600 PMIC。

我们对  BQ25600 BGA 封装的振动承受能力有疑问(振动 将持续高达16G)。

请确认,

如果 BQ25600不是用于振动条件的器件型号,请建议使用运输模式 的替代器件型号,选项。

下面介绍了电池详细信息。

标称电压。 :3.7V
2.标称容量。 :4.4AH
3.完全放电电压(最小值)。 :3.0V
4、满充电电压(最大值)。 :4.20伏
5.恒定放电流(最大值):1.1A

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我们没有支持任何结论的测试数据。 这是一个机械问题、具体取决于 IC 焊接质量、板载连接器以及电池。 从焊接的角度来看、QFN 封装可能更好、但我不支持这一点的数据。 bq25601采用 QFN 封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mao、

    感谢您的回复、

    根据您的评论、我们将使用 bq25601  

    我对此芯片有疑问、

    电池电压是否通过 I2C 提供?

     如果可用、则需要读取哪个寄存器。

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    可在 REG04中对电池电压进行编程。 但 bq25601中没有 ADC 供客户读取数据。 bq25895内置 ADC、您可以查看数据表。