This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:Vsense 电平

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678372/lm3466-vsense-level

器件型号:LM3466

LM3466数据表指定了200mV 时的 Vsense 精度。 我想知道 Vsense 高于200mV 时的精度。 图19的典型应用电路将 Vsense 设置为350mV、高于指定的200mV。 那么、Vsense 电压的限制是多少? 您是否有显示 Vsense 精度与 Vsense 电压的图? 我在论坛中看到了 TI 的一些回答、其中表示可以使用大于200m 的 Vsense、但它会或如何影响精度规格?

感谢您的支持

Chien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chien、

    VSEN 电压的限值远高于350mV。  它被设计为准确、因此数据表显示了200mV 时的精度。  至少应高于该电压且更有可能更准确。  我需要询问实际的数字、并在我获得这些数字后进行更新。  对于大多数设计、限制因素是效率。  VSEN 越高、电流感应电阻器中的耗散就越多。

    此致、