This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:参数设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678211/bq40z50-r1-parameter-setting

器件型号:BQ40Z50-R1

大家好、TI 团队、

我们使用 BQ40Z50-R1来设计使用 Panasonic NCR18650B 电池的3S2P 电池组。

当我们在-20摄氏度下以大约4.5A 的电流测试电池时、我们看到 FCC 和 RSOC 显著下降。

我们是否应该查看任何参数来最大程度地减小压降? 在 Chemistry (化学成分)列表中、Panasonic NCR18650B 电池有2个 ID。

我们现在使用2012。 如果我们将 ID 更改为2017、会有帮助吗?

此外、我们还看到、在执行低温放电测试时、RSOC 不符合 LED 显示屏的要求。 (RSOC=0%、LED=3)。

有什么建议吗?

感谢您的提前帮助。

Joyce