This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:参数设置问题

Guru**** 2460500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678195/bq40z50-r1-parameters-setting-issues

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好!  

我们使用 BQ40Z50-R1来设计3S2P 锂离子电池组。

我们在参数设置方面面临一些问题。

1.当电池在低温下以较高电流放电时,FCC/RSOC 会显著下降。

如何调整参数以最大程度地减小压降?

2. RSOC 与 LED 显示屏不兼容。 RSOC=0%、但 LED 显示3。

3.当启动过流和短路保护时,我们希望在移除电池之前不会恢复电池

进行通信

我要附加低温测试的日志文件以及我们现在使用的 GG 文件。

非常感谢您的帮助!

Joycee2e.ti.com/.../BQ40Z50_2D00_R1.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!
    我们的 BMS 专家之一已被分配处理今天发布的2个问题、并将很快回答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!
    我还将在 此处解决您的另一个主题 e2e.ti.com/.../678211中的问题、并关闭该主题。
    1. Chem ID 2012的额定工作温度仅为10摄氏度至40摄氏度,因此可能无法在-20摄氏度下正确计算容量。 此外、由于电压达到低于其端接电压8000mV、此时剩余电量将为0。 我建议在-20°C 应用中使用化学 ID 2017、因为第4列中提到的化学 ID 是为-20°C 操作生成的。 如果仍有问题、我们还在 http://www.ti.com/tool/GPCRB 上提供了一个低温优化工具
    2.我无法重复这个问题、似乎 LED 正常工作、但是如果您可以发送一个包含所有标志和状态位的更完整的日志、我可以检查是否有其他事情发生。
    3.根据您的设置,将不会出现这种情况。 您已将电池组设置为不可拆卸电池组、即[NR]位置位、OCD 的恢复条件为-200mA 电流。 通常、我们建议将 OCD 的恢复条件作为充电条件、以防止早期恢复。 对于 SCD、它将基于 SCD 复位时间。
    此致、
    Swami