请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 e2e.ti.com/.../battery2_5F00_2018_2D00_08_2D00_03.gg.zipHi所有、
我开始注意到、我的当前充电率现在高于我之前的预期。 我知道我的充电电流限值为1200mA、但 bq Studio 上的监测计读数将为1370mA (如果使用直接连接到 PCB 的万用表读取、则充电电流在10mA 以内)。 如果我将 CHGC 阈值更改为小于170mA、则电池组将停止正确充电、以便我知道它正在工作。
有人告诉我这是预期行为、但我想知道原因、如果我需要调整固件中的任何其他设置、也可以了解这种行为。 我已经附加了寄存器.gg 文件、您能看到任何会导致直接问题的问题吗?
感谢您的帮助!