This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:REGSRC 电压显著下降、REGOUT 电压较低

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678408/bq76930-regsrc-voltage-drops-significantly-and-regout-voltage-is-low

器件型号:BQ76930

大家好、我上电后、我的 REGSRC 引脚电压为11.2V。 然后、一旦 I BOOT (将 TS1引脚上拉)、REGSRC 引脚将降至1.9V、REGOUT 引脚将达到1.8V。 按下按钮后、D1两端出现23V 压降。 VC5X 和 VC10X 分别保持在12.4V 和25V。 (VBAT 为25V)。 任何帮助都是有用的。 谢谢你。 我的电路如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管组装不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    在二极管上施加23V 电压毫无意义。 R3可能会尝试提供所有电流。 确保二极管极性正确且焊料良好、也许可以替换二极管。