This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可灌入电流的 DC/DC 转换器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720299/dc-dc-converter-that-can-sink-current

主题中讨论的其他器件:LM5160LM53602

您好!

我有一个应用需要直流/直流转换器、该转换器在输出端产生+12V 中间电源、输入为+24V。

输出必须能够灌入至少1A 的电流。

已经有一个具有类似请求的线程、但建议的直流/直流转换器仅接受输入端的最大+20V 电压。

如果您知道符合我要求的转换器、请告诉我。

此致、

Stephan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    以下是 可能符合这些规格的器件列表。 您可以根据您对系统的了解缩小部件搜索范围。

    您正在寻找具有 FPWM 引脚(强制脉宽调制)的器件。 这是其中一个滤波器选项、但滤波器会检查是否有修整而不是引脚、因此不要依赖它来为您提供所有选项。 您必须在数据表中查找 FPWM 引脚。 您还可以在数据表中使用 Ctrl-f"灌电流"来查找器件的最大灌电流能力。

    我的建议:您可以查看 LM5160和 LM53602。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! LM53602似乎不起作用、因为它仅支持10V 的最大输出电压。 但 LM5160看起来很有希望。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    是的、您答对了! 我的错误。 LM5160是一款很好的器件。

    Sam