This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助从 IXYS 中为 MID 300 12A4 IGBT 选择栅极驱动器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678170/help-with-selecting-gate-driver-for-the-mid-300-12a4-igbt-from-ixys

大家好、德州仪器社区!

我一直在按照降压转换器的原理设计电流调节器、以降低负载上的电压、从而获得所需的电流值。 与此设计相关的主要问题是从微控制器连接一个输出引脚、该微控制器用于将关断机制的 PWM 信号发送到 IXYS 的9 MID 300 12A4 IGBT。 我未能成功搜索、因为有一些八字、我可以找到具有精确阻断电压的驱动器、但这不符合灌电流和拉电流所需的最小值。  

如果有人能为我推荐一些适用于此特定应用的栅极驱动器模型或任何电流放大器、我将不胜感激。 栅极驱动器选择需要考虑的基本参数为:  

阻断电压:1200伏

灌电流-源电流:10-10安培

功率耗散:1.3瓦

提前感谢您对本次调查提供的任何帮助。

Carmen S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品。

    您是否了解过 PUCC5390ECDWV? 这是我们正在开发的新器件、听起来非常适合您的应用。

    www.ti.com/.../UCC5390

    了解一下、让我们知道您的想法!