This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:LMZ34002R

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678171/lmz34002-lmz34002r

器件型号:LMZ34002

大家好、

需要有关器件 LMZ34002RKGT 的一些帮助。 对于数据表配置图35 Vin = 12v、Vout=-5V、有人能告诉我以下引脚上的电压吗?

VADJ =? ,SS=?      pH =?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    对于设置 Vin = 12V、Vout =-5V、如图35所示:

    • Vadj (测量到 GND 基准)= 0.8Vref
    • pH (测量到 GND 基准)= 17V、输入电压和输出电压(Vin -(-Vout))之间的电压差将是高侧 FET 看到的值。

    您能告诉我您对这些电压有什么顾虑吗?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jimmy 的回复、您是指0.8Vref 还是0.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    为了阐明 Vadj 引脚上的电压应该为0.8V。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以通过电子邮件进行剩余讨论? siddharth.mohan@keysight.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们可以将其脱机、我将关闭此主题。