This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:使用内部温度的温度范围

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678126/ucd90160a-temperature-range-using-internal-temperature

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件:UCD9090A

我了解可以读取 UCD90160A 的内部温度。 但是、是否可以根据该内部温度设置"序列开/关"、例如、如果内部温度高于65°C、UCD 不会在电源轨上进行序列? 这样、我就不需要使用外部温度传感器来为 UCD9090A 提供输入、从而表示系统过热、例如不加电。

关于一个单独的问题-地址设置电阻器必须具有多高的精度? 值如下:31.6k -我们可以使用33k 吗? 41.2k -我们可以使用39k 吗? 118k -我们可以使用120k 吗? 53.6k -我们可以使用56k 吗? 我们可以对这些值施加多大的容差?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您无法读取 UCD90160A 的内部温度、因此不支持该值。 您必须具有 UCD 的数字输入才能确定它是否过热或正常。

    我们 强烈建议将所需的电阻器值列在数据表中 、精度为1%。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 这解决了我的问题。