This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:存储温度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719952/ucd9081-storage-temp

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: UCD9090A

团队、

为什么 UCD9081上的存储温度仅规格为-40至85C?   

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我们将在周一回来接您。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    UCD9081是一种早期基于不同硬件平台而设计的设计、其设计初衷并非 局限于-40°C 至85°C 的温度范围。

    如果客户想要使用宽温度器件、我建议使用 UCD9090A、存储温度为-40至150、运行温度为-40至110。

    此致

    Yihe