This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 ChemID 匹配

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678306/bq34z100-g1-bq34z100-g1-chemid-matching

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我使用的是8s2p LiFePO4电池、我想为其选择最佳化学 ID。 我正在考虑使用电量监测参数计算器(GPC)、但我对此有一些疑问。  

我将使用以下程序(由  论坛中推荐):  

-使用 CC/CV 为电池充电。

-让它放松48小时(由于 LFP 电池的放松时间更长)。

-用 C/10对电池放电。

让它再放松48小时(由于 LFP 电池的放松时间更长)。

但是、我对使用此电池的过程有一些疑问:

1.电池组制造商告知我、由于 BMS 的原因、充电电压为27.5V、最终充电电流为0.2C (120mA)。

2.这样低的充电电压 听起来有点奇怪,但我测试了电池,我获得了几乎100%的先前引入电荷。  

3.我对充电电压为27.5V 的 LFP 电池的 GPC 性能有疑问。 您是否认为它会给 GPC 带来任何类型的问题、以匹配正确的化学 ID?

我随附了电池数据表、以防其有用。

e2e.ti.com/.../BAT_5F00_LFP_5F00_IFR26650_2D00_3200.doc

非常感谢您的参与、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    LiFePO4电池确实具有低的完全充电电压。 它们的外形与普通锂离子电池有很大不同。 其最大电压较低、但其容量在3.6至2.8V 之间、这是其典型的 DSG 电压。 GPC 处理 LiFePO4、并为您提供匹配项。