This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:电感器电流纹波

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720245/lmr23625-q1-inductor-current-ripple

器件型号:LMR23625-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们担心电感器电流纹波会干扰稳定的电流模式运行。 他们假设当电感器纹波电流非常低时、IC 内部无法检测到电感器纹波电流。 因此、稳定电流模式运行受到干扰。 是否有这样的问题?

他们正在考虑将此 IC 用于音频应用。 为了提高音频质量、他们希望使用尽可能大的电感值来降低输出电压纹波。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    您的客户正确。 数据表在 等式(12)之后提到了这一点

    "对于峰值电流模式控制、不建议使用过小的电感器电流纹波。 较大的峰值电流纹波可提高比较器的信噪比。"

    较高的电感值会导致稳定性成为一个问题。 较高的电感器意味着 LC 双极点会降低频率、从而降低交叉频率并减小相位裕度。 您可以使用前馈电容器对此进行补偿(假设 L 不是太大。 我能够仿真 WEBENCH、并使用220uH 电感器和100pF FF 电容获得42度的相位裕度)。

    Sam