This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:定制 EVM

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717794/tps92513-customize-evm

器件型号:TPS92513

你(们)好

我们的客户即将使用具有以下规格的 TPS92513EVM。

要求:

输入:10V - 30V

LED:VF = 2.4V,If = 700mA

调光类型:模拟调光

问题:

1。  

我认为应该在 EVM 上将 Fsw 更改为较低频率。  

因此、我要将 R5从191K 更改为392K。  这意味着 Fsw 为310KHz。

此更改是否合理?

2.

是否需要对 EVM 进行任何其他更改以满足我们的要求?

3.

EVM 上的模拟调光是否仅通过向 IADJ 施加外部电压来实现?

是否可以保持 PDIM 打开?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 为什么您认为 fsw 应该改变?  电感器纹波将上升、但您也将以较低的电流运行、因此它应该可以正常工作、只是想知道原因吗?

    2) 2) RCS 可提升至0.43欧姆、从而在全 Viadj 时获得700mA 电流。  或 Viadj 可从外部降至1.26V。

    3) 3)是、是、PWM 保持打开、它有一个内部上拉电阻器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin

    感谢你的答复。

    因为我认为 Ton 会违反 Ton (min)规格。

    如果 R (RT)= 191千欧、FSW 可以~598KHz。
    因此、Ton 的计算公式为 Vout/(fsw*Vin)= 2.4 /(598K * 30)= 134nsec。
    根据数据表、Ton (min)通常= 140nsec。
    这就是我认为 Fsw 应该减小的原因。
    关于我提供的310KHz、我考虑了裕度。

    我的理解是错误的吗?

    您认为我们不需要对 EVM 进行任何更改即可满足我们的要求吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您还必须添加0.7V 的二极管、但如果您调光且 LED 和二极管过热、这可能是一个问题。 因此、您可能希望降低开关频率。

    它应该正常工作、但您必须驱动 Viadj 或将 CS 电阻器更改为0.43以获得700mA。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin

    给我带来不便、深感抱歉。
    我可以确认您的答案吗?

    1。
    更改 EVM 上的电感以降低开关频率是否会产生不良影响?

    2.
    >您还必须添加0.7V 的二极管,但如果您调光且 LED 和二极管过热,这可能是一个问题。

    这意味着什么是二极管? 我们应该将其添加到 EVM 上吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)不、不是真的。

    2) 2)二极管是续流二极管。  当 MOSFET 关断时、导通路径为电感器、LED 和 D2、续流二极管。  这使得电感器可以看到 LED 的 Vf 和续流二极管的 Vf。  如果您的 LED 为2.4V、二极管为0.7V、则实际的续流电压为3.1V。

    此致、