This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:在发生故障时控制温度

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677834/bq40z60-controlling-temperature-with-failures

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50-R2

我在本质安全应用(IEC60079-11)中使用 BQ40Z60电池控制器。 此设计不得在任何芯片故障模式下导致芯片或任何相关组件达到热点火温度。 我需要消除可通过 VCC 和 BAT 引脚向芯片提供的功率量。 1500欧姆而不是10欧姆会导致任何问题。 电池组为4节。 HIDRV 和 LODRV FET 栅极和 PH 引脚将需要保护。 如果我使用电容器分流电阻以保持波形上升和下降时间、这些线路中的串联电阻是否存在问题。 我计划使用50 mA 保险丝与电池电压感测线路和平衡电阻串联。

请告诉我您的想法。

Jerry West  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的想法合理、尽管 VCC 上的电阻可能超过1.5千欧、这是因为 IC 在闪存更新时偶尔会为其内部电荷泵要求电流尖峰。 您可以尝试使用 bqStudio 对.srec 文件进行编程、同时监控这些引脚上的电压、以查看其下降的距离。 如果您增加这些引脚上的电容、则可以在现场定期更新闪存。 在 BAT 上1.5K 也可能影响电压测量、因此您应该对其进行测试。
    如果可以保持波形、您也可能会离开其他开关引脚。

    在您使用 bq40z60进行设计之前、我们希望确保您已考虑了所有选项以及使用此类紧密集成解决方案所面临的挑战。 由于您正在尝试使这种本质安全型充电器、因此使用单独的监测计(bq40z50-R2)和单独的充电器似乎要简单得多。 然后、您可以单独解决每个 IC 的本质安全问题、而不必担心这些缓解措施对此类集成解决方案紧密耦合交互的影响。
     
    我们还发现、许多使用 bq40z60的客户在设计电路板时遇到了通过 EMI 测试的困难。  这是因为在布置包含开关模式器件的集成解决方案时、您的自由度有限。  在一个 IC 中集成充电、监测和保护功能听起来很有吸引力、实际上、通过使用单独的充电器和单独的监测计、您可以获得更大的灵活性、并且实际上可以更轻松地进行设计。  您不仅可以从更广泛的充电器和监测计中进行选择、还可以利用更新的技术和更新的固件。  分立式多节电池充电器的常见选择范围从具有 bq2417x 等集成 FET 的独立充电器或 bq2461x 等外部 FET (用于更高电流)到 bq2477x 等 SMBus/I2C 控制型充电器。  最新且最有趣的充电器是降压/升压充电器 bq2570x、它允许您获取任何电压输入并为任何电池电压堆栈充电、以及将该电池电压升压或降压至任何目标电压。  它非常适合 USB Type-C 和 USB-PD 应用。  在监测计侧、最常用的新型独立监测计是 bq40z50-R2、它具有最新的功能集和更广泛的安全和保护选项。
     
    当然,无论您选择哪种 IC,TI 都能为您提供支持,但请务必考虑您的所有选择,不要认为集成始终是最佳的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    Jerry