This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:关于 LM5088过载时的功率损耗

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677703/lm5088-about-lm5088-power-loss-in-overload

器件型号:LM5088

您好、TI、

我对 LM5088文档的 SNVA604有疑问。

如何获得0.076的二氧化物占空比? 请向我展示一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    让我为您研究一下这个问题、并尽快返回给您。 谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我研究过这篇文章,我不能完全确定提交人的数据来自哪里?  但是、我可以告诉您、在250 kHz 下、100个周期的时间相当于400 μ s。  只有500us 的断续时间似乎非常短。  我会使断续时间大约为逐周期时间的10倍。  

    因此、假设我们有5ms 的断续时间。

    1周期= 1/250kHz = 4us

    100个周期*4us = 400us。

    假定 Ton 的电流限制为100ns

    电流限制延迟时间(在数据表中)为280ns (典型值)。  总 Ton 时间= 100ns + 280ns = 380ns。

    这个 Ton 时间发生在100个周期内、100*380ns 等于400us 总导通时间的38us。

    我们知道、在断续时间(5ms)内、二极管关断。  因此、我们可以在逐周期电流限制和断续时间内将其添加到400us 总时间中。  这相当于5400us。

    因此、二极管在362us (400-38) us 内导通、总持续时间为5400us。

    因此1-D = 362/5400 = 0.067。  您可以从此处计算二极管损耗、如文章所示。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    很抱歉、我不知道为什么断续时间5ms 二极管关断。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    如前所述、我认为应用文章中存在错误。  我认为假定断续时间比文章中介绍的要大得多是合理的、我推测断续时间为5ms。

    我在上面详细介绍的方法是、在计算二极管损耗时、在打嗝电流限制时、我会遵循的方法。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的清晰解释。

    此致、
    John