This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:LM43601应用问题

Guru**** 2385720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720239/lm43601-lm43601-application-question

器件型号:LM43601

大家好、

我们正在向客户渗透 LM43601以实现24V 到3.3V/1A 的目标。 下面是客户的原理图、请帮您检查原理图、谢谢!

尤其是 CFF 电容器参数以及如何以更简单的方式计算它?

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sulyn、

    数据表的第7.3.9节 详细介绍了该值的计算。

    如果您想更快地填充10pF、我建议您根据自己的需要进行修改。

    Sam