This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:到系统接地层的接地连接

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, LMR14050SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718690/lmr14050-ground-connection-to-the-system-ground-plane

器件型号:LMR14050

尊敬的先生:

 我们在产品中使用 LMR14050。 关于接地连接、我感到困惑。

在 LMR14050的数据表中、它说"二极管、CIN 和 COUT 的接地连接应尽可能小并连接到系统

仅在一个位置(最好在 COUT 接地点)接地平面、以最大程度地降低 系统接地层中的传导噪声"。 但 LMR14050 需要中的散热过孔

 散热焊盘。 散热过孔将连接到系统接地层。  这与只有 一个点连接 到系统接地层是矛盾的。

请提供一些建议。

此外、请提供 LMR14050SEVM 的 CAD 文件。

我的公司名称是: 联通(广州)电子有限公司

电子邮件地址为:wells_zhu@unication.com.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、

    我将向您发送电子邮件、以便详细讨论接地层和 EVM 文件。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    非常感谢。

    此致、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您将在何时向我发送有关接地层和 EVM 文件的讨论? 谢谢!

    此致、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、

    我向您发送了电子邮件、但退回了。

    返回路径:<andy.chen@ti.com>
    收到:来自 dflxv15.itg.ti.com ([128.247.5.124])
               由 lelv0143.ext.ti.com (8.15.2/8.15.2)提供、其中 ESMTP ID 为 w7F2fWYk105062
               wells_zhu@unication.com.cn;星期二、2018年8月14日21:41:32 -0500

    请发送电子邮件至 andy.chen@com

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已向您发送电子邮件。 谢谢!

    此致、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、

     

    请向您的 IT 工程师检查电子邮件 bax 问题:

     

    延迟传送给这些收件人或组:

     

    wells_zhu@unication.com.cn

     

    主题:RE:[外部]请帮助提供有关 LMR14050和 EVM 文件接地层的建议

     

    此消息尚未发送。 将继续尝试配送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请发送至我的另一个电子邮件地址:wells_zhu@126.com。 谢谢!

    此致

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已收到您的电子邮件。 非常感谢您的友好帮助。

    此致、
    是的