This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL6030:TWL6032A2B4YFF 和 TWL6032A2B7YFF 之间的差异

Guru**** 2559600 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL6032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677483/twl6030-difference-between-twl6032a2b4yff-and-twl6032a2b7yff

部件号:TWL6030
主题中讨论的其他器件:TWL6032

主席女士,

请告知  TWL6032A2B4YFF 和 TWL6032A2B7YFF 之间有何区别。

我能否申请完整数据表、因为 TI 网站仅提供部分数据表。

希望很快收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    TWL6032的完整规格仅在 NDA 下提供、请联系您当地的 TI 销售代表以获取。 我昨天收到了有关此信息的请求、希望已将其转发给客户。

    B4和 B7 OTP 版本之间的主要差异是充电器设置和 VSYS_MIN 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的建议。

    是否可以提供充电器设置和 VSYS_MIN 值的详细信息?

    如果我的客户需要签署 NDA 以获取相关信息、请告知相关程序。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    是的、完整的技术详细信息需要 NDA。 如果您有一般与之合作的当地销售联系人、他们可以帮助您建立 NDA。 如果没有、一般支持页面可能会提供此类法律支持: www.ti.com/.../calltisupport.tsp

    同时、我还将查看是否可以在内部找到正确的触点。