This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24168:器件不会自动报告电源

Guru**** 2386710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677275/bq24168-device-will-not-automatically-report-power-source

器件型号:BQ24168

我们将上述器件与 USB 或5V 输入一起使用、为我们的系统供电、该系统将一个3.7V 锂离子电池连接到电池端子。  我们遇到的问题是、无论连接哪个输入源(5V 或 USB)、如果我们将 SUPPLY_SEL 设置为0、则报告的状态为寄存器0为0x30 (从 IN 充电)、如果我们将 SUPPLY_SEL 设置为1、则报告的状态为0x48 (从 USB 充电)。  此外、在仅连接 USB 的情况下、该器件在 IN 输入端输出4.6V 电压、SUPPLY_SEL = 0且仅连接5V 电压的情况下、在 SUPPLY_SEL = 1的情况下、该器件在 USB 输入端输出4.6V 电压。

这肯定不是正确的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您可以上传原理图吗?  我不记得看到过这种行为、但会在工作台上重复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff、非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    当对 IN 通电时、USB 是否浮动? 我在您的原理图上看到一条有关 OTG 的注意事项。 bq24168不提供 OTG。 如果对 IN 和 USB 均加电、则可以使用电源优先位在 IN 和 USB 之间切换、IC 将报告它从哪个输入充电。 对一个输入施加电源不应在另一个输入上产生电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我已经尽可能地隔离了 OTG 部分、但似乎仍然存在问题。 仅使用电池时、不会出现问题、IN 或 USB 上没有您所期望的电压。  如果我将电源输入 USB 或 IN、则它会出现在另一个输入上、或者在相同的电压下、或者低于0.2V、具体取决于我如何设置 Source_SEL.bit。

    我们已经订购了 BQ24168-EVM 套件、所以我会在它到达时尝试它、并告知您它是否按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    真的很抱歉、它肯定是故障或损坏的部件。  我尝试过不同的板、它按预期工作。

    感谢你能抽出时间。

    Richard