This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:连接 UCC27511 MOSFET 驱动器的输出。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678138/ucc27511-tying-output-of-ucc27511-mosfet-driver

器件型号:UCC27511

您好!

 如果我不需要使用不同的速度(电阻器)来打开和关闭 MOSFET、我能否连接 UCC27511 MOSFET 驱动器的 OUTH 和 OUTL 输出引脚。

此致

Buddika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buddika、

    感谢您关注我们的栅极驱动器、欢迎观看 e2e。 我是 UCC27511的一名应用工程师、将在任何 Qs 问题上为您提供帮助。

    UCC27511具有分离输出、OUTH 仅在 IN+为高电平且 IN-为低电平时才会变为高电平、因此可以通过将 OUTH 和 OUTL 连接在一起来击败该拼接、从而按照数据表逻辑表中的说明进行输出。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。